示例:在指定时间启动新文件

要在每星期三的 2:00 或每星期五的 14:00 开始新的文件,请键入以下开始时间:
  • Wed 2:00
  • Fri 14:00
您必须以指示的格式键入时间和日期。您不能使用 Windows 控制面板中区域设置规定的时间和日期格式。
某些信息可以不指定。例如,如果键入
14:35
,则表示在每天 14:35 时启动新文件。
如果键入
:05
,则表示在每天每小时的 :05 分启动新文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal