设置数据记录触发器

记录触发器
选项卡用于设置触发数据记录的方式。默认值是每 10 秒
周期性
记录。这样,标签值将每隔 10 秒自动记录在数据记录模型中。
要设置数据记录触发器:
  1. 在
    数据记录模型
    编辑器中,单击
    记录触发器
    选项卡。
  2. 要定期记录标签值,请选择
    周期性
    。
  3. 要仅记录值发生更改的标签,请选择
    更改时
    。
  4. 要在发出 FactoryTalk View 命令
    DataLogSnapshot
    时记录标签值,请选择
    根据要求
    。
    小贴士:
    在给出
    DataLogSnapshot
    命令之前,数据记录模型必须处于运行状态。
    当您选择
    根据要求
    记录时,则系统将在发出
    DataLogOn
    和
    DataLogOff
    命令时以及在发出
    DataLogSnapshot
    命令时记录标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal