还原 FactoryTalk 系统

备份整个
FactoryTalk Directory
、单独应用程序、“系统”文件夹或存档文件中的安全授权标识符后,还原这些资源以:
  • 从数据丢失中恢复
  • 将开发
    FactoryTalk
    系统移至运行时系统
  • 将
    FactoryTalk Directory
    组件复制到另一台计算机
  • FactoryTalk Linx
    配置
  • FactoryTalk Linx Gateway
    配置
还原以下内容:
  • 仅单个应用程序,带或不带“系统”文件夹
  • 重要提示:
    • 在创建备份存档时选择正确的备份选项。从错误类型的备份存档还原会覆盖现有数据,这将影响所有应用程序。
    • 使用
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
      FactoryTalk Services Platform
      的计算机上还原。
    • 使用
      FactoryTalk Services Platform
      2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 的计算机上还原。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal