生成安全授权标识符

每个
FactoryTalk Directory
都有一个唯一的安全授权标识符,在安装期间生成。生成安全授权标识符,以更改分配给
FactoryTalk Directory
的安全授权标识符。
仅当
FactoryTalk Directory
安全授权标识符与工程中保存的标识符匹配时,才能访问安全控制器工程以及运行安全工程的控制器。控制器或控制器工程移动或复制到其他
FactoryTalk Directory
时,这样可避免对控制器或控制器工程进行未授权访问。
重要提示:
生成新的安全授权标识符后,无法访问使用之前的标识符提供保护的控制器和控制器工程。
前提
  1. 从
    系统 > 系统策略 > 用户权限分配
    获取以下权限:
  2. 使用
    Logix Designer
    移除
    FactoryTalk Directory
    中控制器和控制器工程的安全性。
  3. 关闭除
    FactoryTalk Administration Console
    之外的所有
    FactoryTalk
    软件产品、组件和服务。
要生成新的安全授权标识符
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,选择
    工具 >
    FactoryTalk
    安全授权标识符
    。
  2. 在
    修改安全授权标识符
    中,选择
    生成 ID
    。
  3. 在确认窗口中选择
    是
    。
  4. (可选)选择
    备份
    可备份包含新标识符的当前目录。
  5. 选择
    关闭
    。
  6. 登录到 FactoryTalk。
    重要提示: 必须在生成新的安全标识符后登录 FactoryTalk,才能使更改生效。 选择
    “工具”> FactoryTalk Authority 安全标识符...
    ,以查看新的安全标识符。
  7. (可选)使用
    Logix Designer
    向
    FactoryTalk Directory
    中的控制器和控制器工程添加安全性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal