还原(“系统”文件夹)

如何打开“还原”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,验证位于还原操作的目标目录中的应用程序当前并未展开或并未被其他产品或组件使用。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后单击
    还原
    。
选择“仅系统”存档文件后,
还原
会显示存档名称和存档类型。
还原系统文件夹会将以下系统范围的设置在
FactoryTalk Directory
之间移动:
  • 用户、计算机和组帐户的列表
  • 操作组
  • 密码
  • 策略设置
  • 安全设置
  • 报警和事件数据库定义
先检查以下设置,然后选择
完成
还原“系统”文件夹。
设置
描述
存档名称
要还原的备份存档文件的名称。
目录类型
标识备份存档文件中包含的信息类型。
仅系统
- 还原“系统”文件夹会覆盖
FactoryTalk Directory
中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
应用程序
存档不包含任何应用程序
- 确认应用程序不包括在要还原的备份存档中。
系统目录配置
默认情况下将选择此选项,以还原整个
系统
文件夹。还原
“系统”
文件夹会覆盖
FactoryTalk Directory
中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal