还原备份文件

使用
还原备份文件
输入在存档文件备份操作过程中使用的密码。如果密码不正确,将无法还原存档文件。
密码必须满足下列要求:
  • 任何字母数字字符或其他字符
  • 最小长度:0
  • 最大长度:64
如果输入的密码不正确,会显示错误消息。再次输入密码。如果密码输错三次,
还原备份文件
会关闭。选择存档文件,然后重试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal