备份与还原选项

使用备份和还原选项选择应备份或还原
FactoryTalk Directory
中的哪些数据。
重要提示:
从错误类型的备份存档还原会覆盖现有数据,这将影响所有应用程序。
为提高安全性,
FactoryTalk Services Platform
6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
FactoryTalk Services Platform
6.10 创建的备份只能还原到同样运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
FactoryTalk Services Platform
2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 的主机计算机中。
要备份或还原
创建此类型的备份存档
没有“系统”文件夹的单个应用程序
Application
没有“系统”文件夹的多个应用程序
Application
为每个应用程序创建单独的存档。
没有还原应用程序的“系统”文件夹
“系统”文件夹
  • 不能从应用程序或
    FactoryTalk Directory
    存档中仅还原“系统”文件夹。
单个应用程序和“系统”文件夹
Application
  • 选择
    在存档中备份系统
    。选中此条目会覆盖
    FactoryTalk Directory
    中“系统”文件夹的内容,包括帐户、安全设置和策略设置。
多个应用程序和“系统”文件夹
Application
  • 为每个应用程序创建单独的存档,并至少在其中一个存档中选择
    在存档中备份系统
    。
  • 如果应用程序来自不同的
    FactoryTalk
    Directory,记住只可以将一个“系统”文件夹还原到一个
    FactoryTalk Directory
    中。
整个
FactoryTalk Directory
,包括所有应用程序、“系统”文件夹和安全授权标识符
FactoryTalk Directory
  • 不能用于还原单独的应用程序或仅还原“系统”文件夹。
FactoryTalk Linx
快捷方式和驱动程序配置、网络浏览器设置
FactoryTalk Linx
配置
FactoryTalk Linx Gateway
中的
FactoryTalk Linx Gateway
服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置
FactoryTalk Linx Gateway
配置
仅限
FactoryTalk Directory
安全授权标识符
FactoryTalk Directory
  • 使用
    修改安全授权标识符
    创建该备份存档,其中仅包含安全授权标识符。
  • 要还原该备份存档,请使用
    修改安全授权标识符
    。
  • 还原安全授权标识符后,强烈建议备份包含新标识符的目录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal