还原 (FactoryTalk Directory)

如何打开“还原”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,验证位于还原操作的目标目录中的应用程序当前并未展开或并未被其他产品或组件使用。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后单击
    还原
    。
选择要还原的
FactoryTalk Directory
存档
后,为确保完成还原操作,验证还原设置是否正确。如果不是正确的备份存档,请选择
取消
退出,或选择
后退
选择其他存档文件。
升级到
FactoryTalk Services Platform
2.50 或更高版本时自动创建的备份文件只能还原到同一台计算机。
重要提示:
  • 不要将在
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到运行
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00 (CPR 7) 的
    FactoryTalk Directory
    中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机上还原。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 的计算机上还原。
设置
描述
存档名称
要还原的备份存档文件的名称。
目录类型
标识备份存档文件中包含的信息类型。
FactoryTalk Directory
- 标识包含整个目录内容(包括所有应用程序和“系统”文件夹)的存档文件。
重要提示:
还原“系统”文件夹会覆盖
FactoryTalk Directory
中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
应用程序
列出备份存档文件中包含的应用程序的名称。在还原整个目录时,还会还原该目录中包含的所有应用程序。
FactoryTalk Directory
配置
还原目录中配置的计算机的应用程序、用户、计算机、组、密码、策略、安全设置和
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 配置。
重要提示: 存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
FactoryTalk Linx
配置
还原
FactoryTalk Linx
的快捷方式和驱动程序配置。
只能还原本地 PC 上存在的
FactoryTalk Linx
配置。请参见还原
FactoryTalk Linx
配置
以了解如何还原分布式系统。
FactoryTalk Linx Gateway
配置
还原
FactoryTalk Linx Gateway
中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
小贴士:
从备份存档还原之后,请手动从
FactoryTalk
系统涉及的其他软件产品备份和还原工程文件和数据库,并检查安全设置和计算机帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal