还原 FactoryTalk Linx Gateway 配置

备份配置时,可以还原
FactoryTalk Linx Gateway
配置。当由于硬件或操作系统发生重大故障而导致需要更换或刷新计算机时,此功能非常有用。
前提
  • 确定执行还原操作所需的安全权限。仅当您有权访问 FactoryTalk Security(
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    >
    用户权限分配
    >
    备份和还原
    )中时,还原才可用。
还原
FactoryTalk Linx Gateway
配置
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    还原
    。
  2. 在
    还原
    中选择
    浏览
    ,选择要还原的备份文件 (*.bak),然后选择
    打开
    。
  3. 选择
    下一步
    。
  4. 如果备份文件已加密,会打开
    还原备份文件
    。输入入在备份操作期间使用的密码。
  5. 在
    还原内容
    中,选择用于还原配置的
    FactoryTalk Linx Gateway
    配置
    。
    小贴士:
    如果
    FactoryTalk Linx Gateway
    未安装或安装的
    FactoryTalk Linx Gateway
    版本低于 6.30.00,则此选项不可用。
  6. 选择
    完成
    。
还原完成后,您应:
  1. 重新启动计算机。
  2. 确认存在
    FactoryTalk Directory
    范围。
  3. 如果计算机的主机名发生更改,请在
    UA 服务器端点
    选项卡中刷新 URL。
    Refresh the URL in the UA Server Endpoints
  4. 重新信任或重新拒绝传入证书。
  5. 重新生成或重新导入传出证书。
  6. (可选)添加能够管理证书的用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal