使用命令备份和还原

FactoryTalk Services Platform
支持通过用户界面备份和还原目录、系统和应用程序。自
FactoryTalk Services Platform
版本 6.21 起,
FTSysBackupRestore 工具
提供了一个使用命令来备份和还原目录、系统和应用程序的选项。
参数
必需/可选
描述
-s
必用
指定 FactoryTalk Directory 范围。仅支持“全局”和“本地”范围。
-sso
必用
使用单次登录进行身份验证。
-b
必用
备份命令,与 -r 命令冲突。
-r
必用
还原命令,与 -b 命令冲突。
-bak
必用
指定要用来保存备份文件的位置,或者还原文件所在的位置。(例如,-bak c:\aa.bak)
  • 对于备份操作,将替换现有文件,同时创建新文件。
  • 对于还原操作,请确保该文件已存在于系统中。
-ftd
可选
整个 FactoryTalk Directory。如果使用 -ftd,则 -sys 和 -app 命令将被忽略。
-sys
可选
FactoryTalk System Directory。
-app
可选
指定 FactoryTalk 应用程序。使用此参数时需要提供特定应用程序名称。
-ido
可选
用于还原 FactoryTalk Directory 标识符。此参数仅对命令 -r 有效。
-prod
可选
指定产品名称。(例如:-prod "FactoryTalk Linx", -prod "FactoryTalk Linx Gateway")
-e
可选
用于加密备份文件。
-ep
可选
用于对密码进行加密。
-pp
可选
纯文本密码用于加密或解密备份文件。当使用 "-ep" 命令或不使用 "-e" 命令时,该命令将被忽略。
注意
:如果密码包含
"
,则应在命令行中键入为
""
。例如,如果密码为
~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:";'<>,.?/
,在命令中使用密码加密或解密备份文件时,应将密码键入为
"~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/"
。
-f
可选
用于根据需要强制替换已打开的应用程序。
-ow
可选
用于覆盖现有应用程序。
使用命令行的示例:
  • 备份 FactoryTalk Directory
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd1.bak -ftd -e -pp "~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/"
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd2.bak -ftd -ido -prod "FactoryTalk Linx" -e -pp AQANCMnd8BF/Cl+s
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\identifier.bak -ido
  • 备份应用程序
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application1.bak -app A1 -sys
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application2.bak -app A1 -sys -prod "FactoryTalk Linx"
  • 备份
    FactoryTalk Linx Gateway
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\backup\FTLGW_File.bak -prod "FactoryTalk Linx Gateway"
  • 备份“系统”文件夹
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\System.bak -sys
  • 还原 FactoryTalk Directory
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd1.bak -ftd -e -pp "~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/"
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd2.bak -ftd -ido -prod "FactoryTalk Linx" -e -pp AQANCMnd8BF/Cl+s
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\identifier.bak -ido
  • 还原应用程序
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application1.bak -app A1 -sys
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application2.bak -app A1 -sys -prod "FactoryTalk Linx"
  • 还原
    FactoryTalk Linx Gateway
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe -r -s Global -sso -bak C:\backup\FTLGW_File.bak -prod "FactoryTalk Linx Gateway"
  • 还原“系统”文件夹
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\system.bak -sys
    小贴士:
    对于在
    FactoryTalk Services Platform
    版本 3.00 及更低版本中创建的加密 bak 文件,如果未输入密码,还原命令应如下所示:
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\Network.bak -ftd -e
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal