还原(应用程序)

如何打开“还原”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,验证位于还原操作的目标目录中的应用程序当前并未展开或并未被其他产品或组件使用。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后单击
    还原
    。
选择要还原的
FactoryTalk Directory
存档后,为确保完成还原操作,验证还原设置是否正确。如果不是正确的备份存档,请选择
取消
退出,或选择
后退
选择其他存档文件。
如果
系统
文件夹随应用程序进行了备份,则选择是否将其随应用程序一起还原。
升级到
FactoryTalk Services Platform
2.50 或更高版本时自动创建的备份文件只能还原到同一台计算机。
重要提示:
  • 不要将在
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到运行
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00 (CPR 7) 的
    FactoryTalk Directory
    中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机上还原。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 的计算机上还原。
设置
描述
存档名称
要还原的备份存档文件的名称。存档名称默认为
ApplicationName.bak
文件。
目录类型
标识备份存档文件中包含的信息类型。
  • 应用程序和系统
    - 标识包含应用程序和“系统”文件夹的存档文件。
  • 应用程序
    - 标识仅包含应用程序的存档文件。
应用程序
备份存档文件中包含的应用程序的名称。
系统目录配置
根据需要选择或清除此选项:
  • 要还原应用程序和“系统”文件夹,请选择
    还原系统
    。还原“系统”文件夹会
    覆盖
    FactoryTalk Directory
    中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
  • 要还原应用程序而不还原“系统”文件夹,请取消选中
    还原系统
    。
还原“系统”文件夹会覆盖
FactoryTalk Directory
中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
如果将没有关联“系统”文件夹的应用程序还原到其他目录或其他计算机,则需要在还原的应用程序中手动重新创建
FactoryTalk
用户和组的安全权限。
FactoryTalk Linx
配置
还原
FactoryTalk Linx
快捷方式和驱动程序配置。
只能还原本地 PC 上存在的
FactoryTalk Linx
配置。请参见还原
FactoryTalk Linx
配置
以了解如何还原分布式系统。
FactoryTalk Linx Gateway
配置
还原
FactoryTalk Linx Gateway
中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
还原到此新应用程序:
选择是覆盖现有的应用程序还是创建新的应用程序。
  • 要将备份存档文件的内容还原到具有新名称的应用程序中,请选择
    还原到此新应用程序
    ,然后键入一个唯一的名称。选择
    完成
    后,系统将原始应用程序保留原样,并在目录中将备份存档还原为一个新的应用程序。如果两个应用程序相同,则会将已存档的应用程序复制到目录中。
  • 要用原始名称还原现有应用程序,请取消选中
    还原到此新应用程序
    。选择
    完成
    后,系统会确认覆盖已有的同名应用程序。选择
    是
    还原应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal