还原

如何打开“还原”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,验证位于还原操作的目标目录中的应用程序当前并未展开或并未被其他产品或组件使用。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后单击
    还原
    。
使用
还原
指定用于还原全部或部分
FactoryTalk Directory
的备份文件的名称。
选择下列存档类型之一:
  • 完整
    FactoryTalk Directory
    备份存档
    。存档文件将以其安全授权标识符命名(例如:
    网络 - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ,或
    本地 - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    )。其中包含所有应用程序、所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
  • “系统”文件夹存档。“系统”文件夹存档包含“系统”文件夹的备份,其中包括用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。默认命名为
    System.bak
    。
  • 应用程序存档。该存档包含应用程序的备份,并可能包含“系统”文件夹的备份。应用程序存档文件默认与应用程序同名。
在还原存档文件之前,应先关闭除
FactoryTalk Administration Console
和
FactoryTalk
帮助之外的所有
FactoryTalk
软件产品、组件和服务,然后创建目标目录的备份存档,之后再继续执行还原过程。
对于在
FactoryTalk Automation Platform
2.00 (CPR 7) 下创建并还原到已升级为
FactoryTalk Services Platform
2.10 (CPR 9) 或更高版本的
FactoryTalk Directory
中的存档文件,会自动更新
系统
文件夹中的数据,以便与
FactoryTalk Services Platform
2.10 或更高版本兼容,同时使原始数据保持不变。
重要提示:
  • 不要将在
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到运行
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00 (CPR 7) 的
    FactoryTalk Directory
    中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机上还原。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 的计算机上还原。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal