还原应用程序

要将应用程序从一台计算机还原到另一台计算机,或者在同一个目录中复制应用程序,请还原应用程序。如果“系统”文件夹随应用程序进行了备份,则选择是否还原此文件夹。
如果还原应用程序而不还原“系统”文件夹:
  • 安装的“系统”树中不存在的从应用程序到对象的任何引用都会断开,如网络或设备地址。
  • 安全性对安装的“系统”文件夹中不存在的用户帐户、用户组和计算机不起作用。
    重要提示:
    • 不要将在
      FactoryTalk Services Platform
      2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到当前运行
      FactoryTalk Automation Platform
      2.00 (CPR 7) 的
      FactoryTalk Directory
      中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
    • 使用
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
      FactoryTalk Services Platform
      的计算机上还原。
    • 使用
      FactoryTalk Services Platform
      2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 的计算机上还原。
前提
  1. 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    ,然后双击
    用户权限分配
    。
  2. 创建应用程序存档,可包含或不包含“系统”文件夹。
  3. 关闭除
    FactoryTalk Administration Console
    和
    FactoryTalk
    帮助之外的所有
    FactoryTalk
    软件产品、组件和服务。
  4. 登录到想要还原到的目录,然后创建现有目录的备份存档。
要还原应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    还原
    。
  2. 在
    还原
    中选择
    浏览
    ,然后选择要还原的备份存档文件 (
    ApplicationName.bak
    )。选择
    确定
    ,然后选择
    下一步
    。
  3. 如果备份文件已加密,会打开
    还原备份文件
    。键入在备份操作期间使用的密码。
    重要提示:
    如果输入的密码不正确,会显示错误消息。再次输入密码。如果密码输错三次,
    还原备份文件
    会关闭。选择存档文件,然后重试。
  4. 在
    还原内容
    中:
    • (可选)选择
      还原系统
      以覆盖
      FactoryTalk Directory
      中所有应用程序的用户、计算机和组帐户、密码、策略设置和安全设置。取消选中
      还原系统
      。如果将应用程序还原到其他目录或其他计算机,需要手动在还原后的应用程序中重新创建
      FactoryTalk
      用户和组的安全权限。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置以还原
      FactoryTalk Linx Gateway
      中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以还原快捷方式和驱动程序配置。
      小贴士:
      还原
      FactoryTalk Linx
      配置时,将替换现有驱动程序还原新驱动程序。除非重新配置,否则正在运行的快捷方式将受到影响。
  5. 要用应用程序的原始名称还原应用程序,请选择
    完成
    。要用其他名称还原应用程序,请选中
    还原到此新应用程序
    复选框,键入名称,然后选择
    完成
    。
    如果输入其他名称,系统会将原始应用程序保留原样,并将备份还原为新的应用程序。
    如果还原应用程序而不还原“系统”文件夹:
    • 还原安装的“系统”树中不存在的从应用程序到对象的引用,可通过手动添加这些条目,或修改应用程序以使用可用的对象来实现此还原。
    • 手动将还原的应用程序中的所有现有安全设置重置为当前“系统”文件夹中定义的引用用户、用户组、计算机和计算机组。
      如果还原应用程序及其“系统”文件夹,应验证通过“系统”文件夹管理的安全设置是否正确,并根据需要进行编辑。
      如果还原的应用程序包含需要进行身份验证的
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA 服务器,则应验证
      OPC UA 服务器
      属性页面上的安全设置是否正确,并根据需要进行编辑。
      如果还原包含
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector 的应用程序,请先关闭所有打开的
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector 接口,然后再还原 UA Connector。如果还原的 UA Connector 没有响应,请重新启动计算机,然后重试。
      如果还原
      FactoryTalk Linx
      服务器,请将相应的配置文件复制到产品的 ProgramData 文件夹中(默认为
      C:\ProgramData\Rockwell\<product name>
      )
    • FactoryTalk Linx
      - RSLinxNG.xml
    • FactoryTalk Linx
      Gateway
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.20 及更早版本,请复制文件
        FTLinxGateway.xml
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.21,请复制文件
        FTLinxGateway.db
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
        小贴士:
        如果有两个名为
        FTLinxGateway.db-shm
        和
        FTLinxGateway.db-wal
        的文件位于文件夹
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        下,请与文件
        FTLinxGateway.db
        一起复制这两个文件。
如果还原
FactoryTalk Linx
Data Bridge,请打开
FactoryTalk Linx
Data Bridge,选择
文件 > 导入配置
,并浏览至已导出配置文件的存储位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal