还原“系统”文件夹

要用备份存档中的内容覆盖现有“系统”文件夹的内容,应还原仅包含“系统”文件夹的存档。
“系统”文件夹存档包括如下内容:
  • 用户、计算机和组帐户的列表
  • 操作组
  • 密码
  • 策略设置
  • 安全设置
  • 报警和事件数据库定义
将在较早版本的
FactoryTalk
平台中创建的存档还原到更高版本时会自动更新“系统”文件夹中的数据,使其与更高版本兼容,同时会保留存档中的原始数据。
例如,将在
FactoryTalk Services Platform
2.90 (CPR 9) 下创建的存档还原到已升级为
FactoryTalk Services Platform
6.10 (CPR 11) 或更高版本的
FactoryTalk Directory
中。还原过程会保留原始的用户帐户和所有系统范围内的安全和策略设置,但同时会更新“系统”文件夹以包含新的选项和策略。
前提
  1. 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开
    系统 > 策略 > 系统策略
    ,然后双击
    用户权限分配
    。
  2. 关闭除
    FactoryTalk Administration Console
    和
    FactoryTalk
    帮助之外的所有
    FactoryTalk
    软件产品、组件和服务。
  3. 登录到想要还原到的目录,然后创建现有目录的备份存档。
    重要提示:
    不要将在 FactoryTalk Services Platform 2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到当前运行 FactoryTalk Services Platform 2.00 (CPR 7) 的 FactoryTalk Directory 中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
    使用 FactoryTalk Services Platform 6.10 创建的存档文件不能还原到运行较早版本的 FactoryTalk Services Platform 的计算机上。
    使用 FactoryTalk Services Platform 2.90 或更高版本创建的存档文件可还原到运行 FactoryTalk Services Platform 6.10 的计算机上。
要还原“系统”文件夹
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    还原
    。
  2. 选择
    浏览
    ,然后选择要还原的备份存档文件。默认名称为
    System.bak
    。
  3. 选择
    确定
    关闭浏览窗口,然后选择
    下一步
    。
  4. 如果备份文件已加密,会打开
    还原备份文件
    。键入在备份操作期间使用的密码。
    重要提示:
    如果输入的密码不正确,会显示错误消息。再次输入密码。如果密码输错三次,
    还原备份文件
    会关闭。选择存档文件,然后重试。
  5. 在
    还原内容
    中,选择
    系统目录配置
    以还原整个
    FactoryTalk Directory
    。
  6. 选择
    完成
    。
    • 在还原“系统”文件夹后,从单独的软件产品备份和还原工程文件和数据库。
    • 验证安全设置,并执行后续任务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal