还原(安全授权标识符)

如何打开“还原”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,验证位于还原操作的目标目录中的应用程序当前并未展开或并未被其他产品或组件使用。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后单击
    还原
    。
设置
描述
存档名称
要还原的备份存档文件的名称。存档名称默认为
ApplicationName.bak
文件。
目录类型
标识备份存档文件中包含的信息类型。
  • FactoryTalk Directory
    - 标识包含整个目录内容(包括所有应用程序和“系统”文件夹)的存档文件。
  • 应用程序和系统
    - 标识包含应用程序和“系统”文件夹的存档文件。
  • 应用程序
    - 标识仅包含应用程序的存档文件。
  • 仅系统
    - 还原“系统”文件夹会覆盖
    FactoryTalk Directory
    中所有应用程序的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置。
应用程序
备份存档文件中包含的应用程序的名称。
仅还原目录内容
还原应用程序、用户、计算机、组、密码、策略和安全设置。不还原安全授权标识符。
仅还原安全授权标识符
仅还原安全授权标识符。不还原应用程序、用户、计算机、组、密码、策略和安全设置。
在继续操作之前先备份目录,并从所有控制器和控制器工程中移除旧绑定。还原过程完成后,备份包含新标识符的目录。
FactoryTalk Directory 配置
还原应用程序、用户、计算机、组、密码、策略和安全设置。仅当选择了还原目录内容时,此选项才可用。
FactoryTalk Linx
配置
还原
FactoryTalk Linx
的快捷方式和驱动程序配置。
只能还原本地 PC 上存在的
FactoryTalk Linx
配置。请参见还原
FactoryTalk Linx
配置以了解如何还原分布式系统。
FactoryTalk Linx Gateway
配置
还原
FactoryTalk Linx Gateway
中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal