还原 FactoryTalk Directory

要将整个
FactoryTalk
系统从一台计算机移至另一台计算机,请还原
FactoryTalk Directory
备份存档。安全起见,请先创建目录的备份存档,然后再执行还原操作。
重要提示:
  • 不要将
    在
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本下创建的存档文件还原到当前运行
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00 (CPR 7) 的
    FactoryTalk Directory
    中。此还原场景不受支持,可能会造成无法预料的结果。
  • 安装或升级
    FactoryTalk Services Platform
    2.50 或更高版本时自动创建的
    FactoryTalk Directory
    存档文件只能还原到同一台计算机。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机上还原。
  • 使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.90 或更高版本创建的存档文件可在运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 的计算机上还原。
将在较早版本的
FactoryTalk
平台中创建的存档还原到更高版本时会自动更新“系统”文件夹中的数据,使其与更高版本兼容,同时会保留存档中的原始数据。
例如,将在
FactoryTalk Services Platform
2.9 (CPR 9) 下创建的存档还原到升级为
FactoryTalk Services Platform
6.10 (CPR 11) 或更高版本的
FactoryTalk Directory
中。还原过程会保留原始的用户帐户以及所有系统范围内的安全和策略设置,但同时会更新
“系统”文件夹,以包含新的选项和策略。
前提
  1. 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    ,然后双击
    用户权限分配
    。
  2. 关闭除
    FactoryTalk Administration Console
    和
    FactoryTalk
    帮助之外的所有
    FactoryTalk
    软件产品、组件和服务。
  3. 登录到想要还原到的目录,然后创建现有目录的备份存档。
要还原
FactoryTalk Directory
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,验证位于还原目录中的应用程序当前是否未展开或正在被另一产品或组件使用。关闭目录中保存的所有应用程序。
  2. 右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    还原
    。
  3. 在
    还原
    中选择
    浏览
    ,选择要还原的备份文件 (
    *.bak
    ),然后选择
    打开
    。
    默认情况下,Network Directory 或 Local Directory 的存档文件以其当前安全授权标识符命名,例如:
    网络 - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ,或
    本地 - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    。
  4. 选择
    下一步
    。
  5. 如果备份文件已加密,会打开
    还原备份文件
    。键入在备份操作期间使用的密码。
    重要提示:
    如果输入的密码不正确,会显示错误消息。再次输入密码。如果密码输错三次,“还原备份文件”会关闭。选择存档文件,然后重试。
    输入正确的密码后,
    还原
    会显示存档类型和存档中包含的应用程序。
  6. 在
    还原内容
    中:
    • 选择
      FactoryTalk Directory
      配置
      以还原整个
      FactoryTalk Directory
      。
      将还原整个
      FactoryTalk Directory
      ,包括所有应用程序、所有用户与计算机帐户和组、密码、策略设置、安全设置以及安全授权标识符。
      重要提示: 存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置
      以还原
      FactoryTalk Linx Gateway
      中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以还原快捷方式和驱动程序配置。
      小贴士:
      还原
      FactoryTalk Linx
      配置时,将替换现有驱动程序还原新驱动程序。除非重新配置,否则正在运行的快捷方式将受到影响。
  7. 选择
    完成
    。
  8. 还原
    FactoryTalk Directory
    后,验证
    FactoryTalk
    安全设置
    ,并执行后续任务,如在应用程序配置 .xml 文件中进行复制以及更新密码。
  9. 如果将服务器托管在还原目录中配置的计算机以外的其他计算机上,需要额外执行以下步骤:
    • 将新计算机添加到
      FactoryTalk Directory
      。
    • 在服务器属性页上更改服务器主机计算机名。
    • 重新启动托管
      FactoryTalk Linx
      以及标签报警和事件服务器的计算机。这样可保证报警服务器能启动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal