修改安全授权标识符

如何打开“修改安全授权标识符”?
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,选择
    工具 > FactoryTalk 安全授权标识符
    。
使用
修改安全授权标识符
为
FactoryTalk Directory
生成、备份或还原唯一的安全授权标识符。需要
用户权限分配 > 修改安全授权标识符
权限才能生成、备份或还原标识符。
仅当
FactoryTalk Directory
安全授权标识符与工程中保存的标识符匹配时,才能访问安全控制器工程以及运行安全工程的控制器。控制器或控制器工程移动或复制到其他
FactoryTalk Directory
时,这样可避免对控制器或控制器工程进行未授权访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal