搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
在还原 FactoryTalk 系统后验证安全设置
还原
FactoryTalk Directory
备份存档后,应验证新
FactoryTalk
系统上的
FactoryTalk Directory
安全设置是否满足您的要求,并根据需要进行调整。
根据您的
FactoryTalk
配置,在还原
FactoryTalk Directory
后执行以下一项或多项任务:
更新 Network Directory 中的计算机帐户
重新创建
Windows
关联用户帐户
更新 Windows 关联用户组
更新网络和设备的安全设置
更新
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的安全设置
还原数据库连接
还原 FactoryTalk 系统
更新 Network Directory 中的计算机帐户
重新创建 Windows 关联用户帐户
更新 Windows 关联用户组
更新网络和设备的安全设置
更新 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的安全设置
还原数据库连接
更新 Network Directory 中的计算机帐户
重新创建 Windows 关联用户帐户
更新 Windows 关联用户组
更新网络和设备的安全设置
还原数据库连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal