在升级 FactoryTalk 平台软件之后还原以前的系统

使用
FactoryTalk Services Platform
6.10 创建的存档文件不能在运行较早版本
FactoryTalk Services Platform
的计算机上还原。必须使用安装
FactoryTalk Services Platform
6.10 之前创建的存档文件才能还原到之前的版本。
还原到以前的系统之前,请记住以下几点:
  • 遵循此主题中的说明覆盖
    FactoryTalk Directory
    中的所有数据,并将其恢复为升级之前的状态。例如,任何应用程序、安全设置或系统策略都将丢失。如果需要保存这些数据,请立即备份 Network Directory 和 Local Directory。
  • 从
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本还原到该平台的早期版本时,必须同时还原 Network Directory 和 Local Directory 的备份存档,即使您计划只使用这两个目录中的一个,也是如此。
  • 如果已升级到
    FactoryTalk Services Platform
    版本 2.10 (CPR 9) 或更高版本,则会自动创建 Local Directory 和 Network Directory 的早期版本的备份。可以使用这些备份还原到早期版本。
  • 不要将使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本创建的存档文件还原到运行
    FactoryTalk Services Platform
    2.00 (CPR 7) 的
    FactoryTalk Directory
    中。此操作不受支持,可能造成无法预料的结果。
  • 在重新安装
    FactoryTalk Services Platform
    或
    FactoryTalk Automation Platform
    早期版本的过程中,您将需要输入
    FactoryTalk Directory
    的备份存档中保存的
    FactoryTalk
    管理员用户名和密码。
要在升级
FactoryTalk
平台软件之后还原以前的系统
  1. 卸载所有与您计划使用的
    FactoryTalk
    平台版本不兼容的
    FactoryTalk
    软件产品。
    1. 要确认产品所需的
      FactoryTalk
      平台软件的版本,请参见该产品的安装文档。
    2. 转至
      控制面板 > 卸载程序
      或
      程序和功能
      。
    3. 卸载
      FactoryTalk Services Platform
      。
    4. 卸载
      Windows Firewall Configuration Utility
      。
  2. 重新启动计算机。
  3. 删除文件夹
    C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer
    和
    C:\ProgramData\Rockwell\RNAClient
    。
  4. 安装您计划使用的
    FactoryTalk
    平台软件版本。如果版本为 2.10 (CPR 9) 或更高版本,则在安装后跳至下一步。如果版本为 2.00 (CPR 7),则执行以下操作:
    • 在
      FactoryTalk Directory
      配置向导的
      概述
      页面上,选择
      FactoryTalk Network Directory
      和
      FactoryTalk Local Directory
      ,然后选择
      下一步
      。
    • 在出现提示时,为每个目录输入
      FactoryTalk
      管理员用户名和密码。
  5. 安装与您计划使用的
    FactoryTalk
    平台软件版本兼容的所有软件产品的早期版本。要确认产品所需的
    FactoryTalk
    平台软件的版本,请参见该产品的安装文档。
  6. 运行
    FactoryTalk Administration Console
    并登录到 Local Directory。在
    浏览器
    中,右键单击
    本地
    图标,然后还原使用
    FactoryTalk
    平台软件的早期版本创建的本地备份存档。
  7. 选择
    文件
    >
    注销
    从 Local Directory 注销,然后登录到 Network Directory。右键单击
    网络
    图标,然后还原使用
    FactoryTalk
    平台软件的早期版本创建的网络备份存档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal