FactoryTalk Services Platform 帮助

FactoryTalk® Services Platform
软件是一组共享架构和服务,它们共同构成了
FactoryTalk
系统
的基础。
FactoryTalk Services Platform
软件由以下部分组成:
组件
描述
FactoryTalk® Directory
检测和组织工厂车间资源,如用户、角色、应用程序、数据标签和图形画面。Local Directory 管理一台计算机上的资源,而 Network Directory 管理分布式网络中的资源。
FactoryTalk® Security
控制用户、组、角色和计算机对
FactoryTalk Directory
资源的访问和使用。集中进行用户验证和访问控制,以轻松达到法规要求。
FactoryTalk® Live Data
管理
OPC®
-DA 和 Live Data 服务器与
FactoryTalk
软件、
Integrated Architecture®
控制器和第三方控制器之间的连接。
FactoryTalk® Audit
记录在设计、管理或操作期间,用户对
FactoryTalk Directory
资源进行的更改。记录可采用多种输出格式,可实现变更管理和合规。
FactoryTalk® Diagnostics
记录在设计、管理和操作
FactoryTalk
系统期间生成的活动、状态、警告和错误消息。
FactoryTalk® Alarms and Events
监控设备和服务器的报警条件,并发布集中事件信息以供显示和记录。
FactoryTalk® Activation
为
FactoryTalk
系统的用户激活、验证和提供
FactoryTalk
软件许可证。使用
FactoryTalk® Activation Manager
配置。
FactoryTalk® Administration Console
配置、管理和保护
FactoryTalk Directory
及其资源和服务。
Rockwell Automation
认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal