还原安全授权标识符

每个
FactoryTalk Directory
都有一个唯一的安全授权标识符,在安装期间生成。还原安全授权标识符以将当前标识符替换为备份文件中的标识符。
仅当
FactoryTalk Directory
安全授权标识符与工程中保存的标识符匹配时,才能访问安全控制器工程以及运行安全工程的控制器。控制器或控制器工程移动或复制到其他
FactoryTalk Directory
时,这样可避免对控制器或控制器工程进行未授权访问。
重要提示:
还原新的安全授权标识符后,无法访问使用之前的标识符提供保护的控制器和控制器工程。
前提
  1. 从
    系统 > 系统策略 > 用户权限分配
    获取以下权限:
  2. 使用
    Logix Designer
    移除
    FactoryTalk Directory
    中控制器和控制器工程的安全性。
  3. 关闭除
    FactoryTalk Administration Console
    之外的所有
    FactoryTalk
    软件产品、组件和服务。
要还原安全授权标识符
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,选择
    工具 >
    FactoryTalk
    安全授权标识符
    。
  2. 在
    修改安全授权标识符
    中选择
    还原
    。
  3. 在
    还原
    中,选择
    浏览 (...)
    指定要还原的存档,然后选择
    下一步
    。
    默认情况下,安全授权标识符的存档文件以该标识符命名。例如:
    网络 - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
    ,或
    本地 - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
    。
  4. (可选)如果备份文件已加密,请在
    还原备份文件
    中键入密码以解锁备份文件,然后单击
    确定
    。
  5. 在
    还原
    中选择
    仅还原安全授权标识符
    ,然后选择
    完成
    。
  6. (可选)使用
    Logix Designer
    向
    FactoryTalk Directory
    中的控制器和控制器工程添加安全性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal