PlantPAx 指令

PlantPAx 内置指令对用于控制设备的离散和模拟输入和输出进行监控和处理。
可用指令
梯形图、功能块和结构化文本
实现以下目的:
使用此指令:
为智能模拟设备提供 HART 数字数据,并提供该设备的模拟输入 (PAI) 或模拟输出 (PAO) 指令。
过程模拟 HART (PAH)
监控一个模拟值,例如从模拟输入模块的通道进行监控。
过程模拟输入 (Process Analog Input, PAI)
使用两个模拟输入信号来监控一个模拟过程变量 (PV)。
过程双传感器模拟输入 (PAID)
使用多达八个模拟输入信号来监控一个模拟过程变量 (PV)。
过程多传感器模拟输入 (PAIM)
操作模拟输出以控制现场设备。
过程模拟输出 (PAO)
对于可配置的布尔逻辑最多可执行八个门。
过程布尔逻辑 (PBL)
选择设备的命令源。
过程命令源 (PCMDSRC)
在各种模式下控制和监控来自离散 2 态、3 态或 4 态设备的反馈。
过程离散 2、3 或 4 态设备 (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
生成输出以提供关于死区和阈值的数据和报警。
过程死区控制器 (PDBC)
监控一个离散条件,例如从离散输入模块的通道监控。
过程离散输入 (PDI)
操作离散输出以控制现场设备。
过程离散输出 (PDO)
控制成分添加过程,该过程使用流量计测量所添加的成分量。
过程给料 (PDOSE)
向多个辅助用户或设备发送一个主模拟输出信号。
过程模拟扇出 (PFO)
选择多达六个传入受控变量 (CV) 中的最高或最低值,并以输出形式发送所选 CV。
过程选择器上限或下限 (PHLS)
收集或汇总互锁条件,使正在运行的或已通电的设备部分停止或断电。
过程互锁 (PINTLK)
控制并联电机组,如具有公共吸入源和排放目标的一组泵。
过程超前/滞后/备用电机组 (PLLS)
监控和控制固定的单速、双速或反向电机。
过程电机 (PMTR)
控制和监控来自具有多达 30 个位置的循环或线性离散设备的反馈。
过程 n 位置设备 (Process n-Position Device, PNPOS)
收集或汇总许可条件,这些条件允许设备的一部分通电。
过程许可 (PPERM)
在监管控制回路中操作控制变量 (CV),以响应过程变量 (PV) 读数和设定值(SP,目标 PV)设置。
过程比例 + 积分 + 微分 (PPID)
计算标准温度和压力下的流量。
过程压力/温度补偿流 (PPTC)
防止大型电机反复启动。
过程重启禁用 (PRI)
记录电机或其他设备启动的总运行时间和实例数。
过程运行时间和启动计数器 (PRT)
根据产品液面和罐校准表,计算立式柱状罐中的产品量。
过程罐容积表 (PTST)
以各种模式运行双位置单电磁阀、双电磁阀或电动阀;监控手控操作的双位置阀。
过程阀 (PVLV)
控制和监控来自各种模式和状态的防混合阀的反馈。
过程防混合阀 (Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
监控两态(打开和关闭)阀,并记录冲程时间和冲程计数的统计信息。
过程阀统计信息 (PVLVS)
使用交流(变频)或直流驱动器监控和控制变量速度电机。
过程变量速度驱动器 (PVSD)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal