在运行时使用报警和事件汇总

在运行期间,操作员可以使用“报警和事件汇总”对报警进行确认、禁用、抑制、搁置、取消搁置、过滤和排序。
在设计期间,可以将“报警和事件汇总”配置为仅包含所选工具栏按钮,从而限制运行时可用的操作。如果显示画面中不包括工具栏按钮,则上下文(快捷)菜单中的相应操作也不可用。
在运行时下列键盘快捷键可以代替鼠标来操作报警和事件汇总。
使用此密钥
要执行此操作
Home
选择事件列表中的第一个条目。
结束
选择事件列表中的最后一个条目。
向上箭头
选择事件列表中的上一个报警。
向下箭头
选择事件列表中的下一个报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal