报警和事件汇总

FactoryTalk®
报警和事件汇总对象订阅并显示来自
FactoryTalk
系统中的一个或多个区域的报警和事件。通过报警和事件汇总,可以在运行时对报警进行确认、禁用、抑制、搁置、取消搁置、筛选和排序。
报警和事件汇总包含四个部分。这些组件可以在设计时在
报警和事件汇总属性
对话框中配置:
  • 工具栏。工具栏显示在报警和事件汇总顶部,用于执行确认报警、筛选显示的事件或显示报警故障等操作。可配置的属性包括显示在报警和事件汇总顶部的工具栏控件、工具栏按钮的标题文本或工具提示文本、工具栏的位置或工具栏按钮的大小。
  • 事件列表。报警和事件汇总的顶部显示事件列表,按列分割。事件列表顶部的列表示报警和事件汇总显示中的数据字段,可供操作员对显示的数据进行排序。可配置属性包括排序和调整运行时行为、列顺序、列宽、标题文本或对齐情况,以及显示画面中文本的外观。
  • “详细信息”窗格。报警和事件汇总底部会显示事件列表中所选事件的相关信息。可配置属性包括“详细信息”窗格的显示、窗格的高度和运行时调整行为。
  • 状态栏。报警和事件汇总底部的状态栏显示报警和事件服务器连接状态、不同状态下的报警数以及筛选器和排序方式(如果应用到事件列表)。可配置属性包括在状态栏中显示哪些条目、是否显示状态栏,以及用于这些项的字体和图标大小。
当启动报警和事件汇总时,有关启动过程的消息将显示在事件列表中。例如,如果先运行报警和事件汇总,然后再启动应用中的报警服务器,则事件列表将显示以下消息:“等待活动服务器通知,正在重试初始化”。
要配置报警和事件汇总以供触摸屏使用,请更改工具栏按钮和字体的大小。考虑采用一个自定义工具栏,让按钮对象调用报警和事件汇总对象模型中的方法,从而执行确认等报警操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal