启用报警

启用报警可通知操作员报警条件变化。
能否启用报警由
FactoryTalk Security
控制。
要启用应用程序或区域中的报警,必须具有如下应用程序或区域的安全权限:
  • 通用 > 读取
    (在应用程序或区域中列出报警需要此权限)
  • 通用 > 列出子目录
    (在应用程序或区域中列出报警需要此权限)
  • 报警 > 启用/禁用
要启用报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    窗口选择要启用的报警,然后单击
    启用所选报警
    BUTTON_Enable_selected_alarm_source按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal