已启用报警行为

已启用的报警会触发“报警和事件条”中的警铃,并在“报警和事件汇总”中继续显示为新事件。未确认的已禁用报警会显示在“报警和事件汇总”中。
在“标签报警和事件服务器”运行时启用禁用的锁定型开关量报警会解锁报警。如果“标签报警和事件服务器”中的报警定义被修改或保存,则当报警服务器应用配置变更时,报警会被暂时禁用。
任何启用的报警在禁用前都保持启用。报警状态浏览器用于启用已禁用的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal