查看报警故障(汇总)

如何打开“报警故障”对话框?
要打开
报警故障
对话框,可执行以下操作之一:
  • 双击状态栏上的
    报警故障
    面板
  • 右键单击报警,然后单击
    查看报警故障
    。
当出现与报警条件相关的问题时会导致报警故障。这类问题可能是配置错误、获取“输入标签”或“限制标签”值时出错或与生成报警的设备通信时出错。
对于符合状态栏中事件订阅条件的报警,“报警和事件汇总”与“报警和事件条”显示其故障报警条件数。发生报警故障时:
  • 报警故障计数按故障报警条件数递增。
  • 如果发生故障的报警条件出现在报警列表中,它会被移除。
  • 发生故障的报警条件添加到报警故障列表,此列表显示在“报警故障”对话框中。
在运行时,操作员可在“报警故障”对话框中查看故障报警列表,其中显示如下列:
  • 事件时间 - 报警条件发生故障的时间。
  • 事件源(条件)- 发生故障的报警的名称,后面用括号括起报警条件的名称。
  • 消息 - 描述报警故障的消息。
可以单击列标题对报警故障列表进行排序。
报警故障
对话框不显示禁用或抑制的故障报警。
报警故障
对话框只显示最近 500 条报警故障。
要查看报警故障
  1. 在状态栏上,执行以下任一操作:
    • 双击
      报警故障
      面板 FTAeStatusPanelAlarmFaults
      -或-
    • 右键单击报警,然后单击
      查看报警故障
      。
  2. 单击
    关闭 (
    X
    )
    按钮
    ,关闭
    报警故障
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal