解除抑制报警

如果现在需要再次监控之前抑制的报警,则解除抑制该报警。例如,操作员可能抑制了由已在处理的某个报警引起的报警。
未确认的已抑制报警显示在“报警和事件汇总”中。要解除抑制已抑制的报警,可使用“报警状态浏览器”。
否可以抑制或解除抑制报警由
FactoryTalk Security
控制。
要解除抑制应用程序或区域中的报警,需要对该应用程序或区域具备以下安全权限:
  • 通用 > 读取
    (在应用程序或区域中列出报警需要此权限)
  • 通用 > 列出子目录
    (在应用程序或区域中列出报警需要此权限)
  • 报警 > 抑制
要解除抑制报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    。
  2. 从
    报警状态浏览器
    窗口选择要解除抑制的单个或多个报警,然后单击
    解除抑制选定报警
    BUTTON_Unsuppress_selected_alarm_source 工具栏按钮。
    小贴士:
    可将“报警和事件汇总”配置为隐藏
    解除抑制选定报警
    工具栏按钮,此操作也会隐藏上下文(快捷)菜单中的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal