复位锁定型报警

开关量报警可锁存。一旦锁定型报警变为活动状态,即使其标签值恢复正常,该报警也会一直保持活动状态。要在报警条件恢复“正常”时使锁定型报警变为非活动状态,操作员必须手动复位报警。操作员仅可在标签值恢复正常后复位锁定型报警。如果标签值没有恢复正常,尝试复位报警会出错。
锁定型报警条件使用 TRIP_L 条件名称。
当操作员复位锁定型报警时,报警状态切换为:
  • Normal
  • 已确认 - 操作员无需单独确认报警。自动复位锁存报警会确认报警。
要复位报警
  1. 在“报警和事件汇总”事件列表中,执行以下操作之一:
    • 选择要复位的报警,然后单击
      复位选定报警
      Toolbar_ResetSelected 工具栏按钮。
    • 选择要复位的报警,右键单击所选报警,然后单击
      复位
      。
  2. 在
    复位报警
    窗口的
    注释
    框中键入注释,然后单击
    复位
    。注释显示在报警和事件历史记录中。
如果选择了一个报警,仅当报警配置为锁定型时,复位所选报警工具栏按钮和菜单项才会启用。
小贴士:
可将“报警和事件汇总”配置为隐藏
复位所选报警
工具栏按钮,此操作也会隐藏上下文(快捷)菜单上的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal