抑制报警

抑制暂时不需要的报警。例如,抑制因正在处理的某个报警引起的报警。
如果想完全关闭报警源的报警检测逻辑并防止对报警进行检测,请禁用报警而非抑制报警。
否可以抑制或解除抑制报警由
FactoryTalk Security
控制。
要抑制应用程序或区域中的报警,必须具有应用程序或区域的
报警 > 抑制
安全权限。
要抑制报警:
  1. 在“报警和事件汇总”事件列表中,执行以下操作之一:
    • 选择要抑制的报警,然后单击
      抑制选定报警
      BUTTON_Suppress_selected_alarm_source 工具栏按钮。
    • 选择要抑制的报警,右键单击选定报警,然后单击
      抑制
      。
  2. 在
    抑制报警
    窗口的
    注释
    框中,键入注释。例如,可以说明抑制报警的原因。然后,单击
    抑制
    。该注释随报警一起保存,并记录到报警历史记录中的
    注释
    字段,可使用“报警和事件记录查看器”查看。
报警状态浏览器
也可用于抑制报警。
使用“报警状态浏览器”抑制报警:
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    中选择要抑制的报警,然后单击
    抑制选定报警
    BUTTON_Suppress_selected_alarm_source 工具栏按钮。
    小贴士:
    可将“报警和事件汇总”配置为隐藏
    抑制选定报警
    工具栏按钮,此操作也会隐藏上下文(快捷)菜单中的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal