已抑制报警行为

关于抑制的报警,需要了解以下信息:
  • 抑制的报警不显示在报警和事件条中。
    如果报警显示在报警和事件条中,然后被抑制,该报警会从报警列表中移除。
  • 未确认的已抑制报警显示在“报警和事件汇总”中。
    如果报警显示在“报警和事件汇总”中,然后被抑制,则
    只有
    确认后才会从报警列表中移除。这样,操作员便可确认报警。
  • 已抑制的报警会继续记录在报警历史记录中,可使用“报警和事件记录查看器”进行查看。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal