取消搁置所有报警

如果需要再次监控先前已搁置的报警,可以取消搁置报警和事件汇总中的所有已搁置报警或取消搁置报警状态浏览器中的指定报警。
是否可以搁置或取消搁置报警由
FactoryTalk Security
控制。
要搁置或取消搁置应用程序或区域中的报警,需要具备应用程序或区域的如下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 报警 > 搁置
要取消搁置报警
  1. 在事件列表中,执行以下操作之一:
    • 在工具栏上,单击
      取消搁置所有报警
      Toolbar_UnshelveAll 按钮。
    • 右键单击事件列表并选择
      取消搁置所有
      。
  2. 将显示
    取消搁置所有报警
    对话框。如果订阅列表中不存在任何已搁置报警,则不会显示该对话框。
  3. (可选)在
    注释
    文本框中,输入取消搁置操作的注释,以与报警一同存储并记录到报警数据库中的 UserComment 字段
  4. 完成后,单击
    取消搁置所有
    。
报警状态浏览器
还可用于取消搁置报警。
使用报警状态浏览器取消搁置报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    窗口中,选择要取消搁置的单个或多个报警,然后单击
    取消搁置选定的报警
    toolbar_unshelve 按钮。
  3. 完成
    搁置报警
    对话框中的设置,然后单击
    搁置
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal