打印报警或事件

可以“打印报警和事件汇总”事件列表中的内容。要打印完整的事件序列,请使用报警和事件记录查看器。
要打印事件列表内容
  1. 在工具栏上,单击
    打印
    按钮或右键单击报警,然后单击
    打印
    。
  2. 在
    打印
    对话框中,选择打印机,选择打印范围,然后单击
    确定
    。
  3. 有关
    打印
    对话框中各条目的更多信息,请单击标题栏中的
    帮助
    ,然后单击要查询的帮助。
    小贴士:
    可将“报警和事件汇总”配置为隐藏
    打印
    工具栏按钮,此操作也会隐藏上下文(快捷)菜单上的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal