重新搁置报警

重新搁置报警是无法在搁置持续时间规定的时间内解决报警的情况下执行的操作。重新搁置报警的方式因报警类型而异:
  • 如果重新搁置
    开关量
    报警,将使用新指定的持续时间搁置该报警。报警的取消搁置时间也会相应地更新。如果搁置持续时间长于默认最长搁置时间,则使用默认最长搁置时间。
  • 如果重新搁置
    模拟量
    报警,则结果为下列其中一种:
    • 如果重新搁置的一个或多个报警条件先前已搁置,则会以新指定的持续时间搁置该报警条件,而且报警的取消搁置时间也会相应地更新。如果搁置持续时间长于默认最长搁置时间,则使用默认最长搁置时间。
    • 如果重新搁置的报警条件先前均未搁置,则报警取消搁置时间不会更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal