查看报警详细信息(汇总)

在运行时,操作员可以在报警和事件汇总的事件列表部分查看特定报警的报警详细信息。
报警详细信息
对话框显示有关选定报警的所有报警条件的信息,包括针对某个操作输入的最后一条注释。
查看事件列表中特定报警的报警详细信息
  1. 在事件列表中,选择要查看的报警。
  2. 在工具栏上,单击
    报警详细信息
    BUTTON_Show_alarm_details 按钮或右键单击报警,然后单击
    查看报警详细信息
    。
  3. 单击
    确定
    关闭
    报警详细信息
    对话框。
    小贴士:
    可将“报警和事件汇总”配置为隐藏
    报警详细信息
    工具栏按钮,此操作也会隐藏上下文(快捷)菜单中的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal