搁置报警

搁置报警可暂时抑制报警。搁置报警时,操作员会指定一个时间段,报警将在该时间段内保持搁置状态。如果超出该持续时间,报警将被自动取消搁置。
小贴士:
Logix Designer
版本 21 和更高版本支持搁置功能。
已搁置的报警会显示在“报警和事件汇总”及“报警状态浏览器”中。不过,被搁置的报警不会显示在“报警和事件条”中。
如果想完全关闭报警源的报警检测逻辑并防止对报警进行检测,请禁用报警而非搁置报警。
是否可以搁置或取消搁置报警由
FactoryTalk Security
控制。
要搁置或取消搁置应用程序或区域中的报警,需要具备应用程序或区域的如下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 报警 > 搁置
要搁置报警
  1. 在事件列表中,执行以下操作之一:
    • 选择要搁置的报警,然后单击工具栏上的
      搁置选定的报警
      Toolbar_Shelve 按钮。
    • 右键单击要搁置的报警并选择
      搁置
      。
  2. 将显示
    搁置报警
    对话框。
  3. (可选)在
    搁置持续时间
    中,键入一个数字,指定将报警搁置的分钟数。
  4. (可选)在
    注释
    中,指定搁置报警的原因。
  5. 完成时,单击
    搁置
    。
报警状态浏览器
也可用于搁置报警。
使用“报警状态浏览器”搁置报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    窗口中,选择要搁置的单个或多个报警,然后单击
    搁置选定的报警
    Toolbar_Shelve 按钮。
  3. 完成
    搁置报警
    对话框中的设置,然后单击
    搁置
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal