查找报警和事件

运行时,操作员可以在报警和事件汇总的事件列表部分搜索文本或数字字符串。只搜索在事件列表中显示的列。
要查找事件列表中的文字或数字字符串
  1. 在工具栏上,单击
    查找
    Toolbar_Find 按钮,或者右键单击报警,然后单击
    查找
    。
  2. 在
    查找内容
    框中,键入要查找的文本或数字字符串。
  3. 要在事件列表中搜索当前所选事件前的事件,单击
    向上
    。要在事件列表中搜索当前所选事件后的事件,单击
    向下
    。
  4. 要搜索与
    查找内容
    框内的文字大小写相匹配的字符串,请选中
    大小写匹配
    复选框。要搜索所有匹配项(不区分大小写),清除
    大小写匹配
    复选框。
  5. 单击
    查找下一个
    。
    小贴士:
    “报警和事件汇总”可配置为隐藏工具栏按钮,同时会隐藏上下文(快捷)菜单中的相应操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal