已禁用报警行为

禁用的报警不会触发“报警和事件条”中的警铃,不会在“报警和事件汇总”中以新事件继续显示。
任何禁用的报警在未启用前都保持禁用。因为禁用的报警不显示在报警和事件汇总中,因此不能在报警和事件汇总中启用已禁用的报警。要启用报警,可使用“报警状态浏览器”。
不同于静音报警,禁用的报警在报警条件再次发生时不会在“报警和事件条”中触发警铃。
小贴士:
可禁用与待关闭或维修的设备相关的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal