“搁置报警”对话框

搁置持续时间值受最长搁置时间值控制,该值由“标签报警和事件服务器”的配置定义。默认最长搁置时间为 480 分钟。
下表描述了
搁置报警
对话框中可用的设置:
设置
描述
报警名称
显示选定报警的名称。
如果选择了多个报警,将显示为
多个(已选择 x 个报警)
,其中
x
是选定报警的总数。
搁置持续时间
以分钟为单位指定报警应被搁置的时间段。一旦超过了搁置持续时间,将取消搁置报警。该值必须是整数。
  • 默认值:1
  • 最小值:1
  • 最大值:2147483647
提示
:如果搁置持续时间长于默认最长搁置时间,则使用默认最长搁置时间。
(可选)注释
指定搁置报警的原因。
默认值为空。最大长度为 512 个字符。
该注释随报警一起保存,并记录到报警数据库的 UserComment 字段,可使用“报警和事件记录查看器”进行查看。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal