禁用报警

禁用报警:
  • 防止操作员在出现报警条件时收到通知。
  • 将报警从“报警和事件条”和“报警和事件汇总”中移除。
FactoryTalk Security
控制是否可以禁用报警。
要禁用应用程序或区域中的报警,必须具有应用程序或区域的
报警 > 启用/禁用
安全权限。
要禁用报警
  1. 在“报警和事件汇总”事件列表中,执行以下操作之一:
    • 选择要禁用的报警,然后单击
      禁用选定报警
      Toolbar_DisableSelected 工具栏按钮。
    • 选择要禁用的报警,右键单击所选报警,然后单击
      禁用
      。
      小贴士:
      按住 Shift 键的同时先单击一个事件,然后再单击另一个事件可选择多个报警。
  2. 在
    禁用报警
    窗口的
    注释
    框中,键入注释,如解释禁用报警的原因,然后单击
    禁用
    。该注释随报警一起保存,并记录到报警历史记录中的“注释”字段,可使用“报警和事件记录查看器”查看。
报警状态浏览器
还可用于禁用报警。
要使用报警状态浏览器禁用报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    中选择要禁用的报警,然后单击
    禁用选定报警
    Toolbar_DisableSelected 工具栏按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal