创建网络分布式应用程序

网络分布式应用程序包括 FactoryTalk Network Directory、一个或多个区域、每个区域一个 HMI 服务器、一个或多个数据服务器,以及 HMI 工程组件(如图形画面、HMI 标签和数据记录模型)。要开发网络分布式应用程序,请在 FactoryTalk View Studio 中创建一个应用程序,向其添加一个 HMI 服务器,然后创建 HMI 工程组件。
要创建网络分布式应用程序:
  1. 选择
    开始 >
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    应用程序类型选择
    对话框中,选择应用程序类型,然后单击
    继续
    。
  3. 在
    新建/打开 Site Edition 应用程序
    对话框中,单击
    新建
    选项卡。
  4. 键入名称和描述,选择一种默认语言,然后单击
    创建
    。
  5. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
该选项卡包括以下选项:
  • Application name
    为应用程序键入名称,最多可使用 32 个字符。不能更改现有应用程序的名称。应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
  • 描述
    可以使用“描述”框来添加有关该应用程序的其他信息,例如,其位置或版本号。其显示在“应用程序属性”(“常规”选项卡)中,可随时进行更改。
  • 语言
    显示的语言是计算机操作系统的语言。可使用此语言,也可选择其他语言。无论选择何种语言,都将称为应用程序的默认语言。
备注:
  • Alarm
    是 FactoryTalk View SE 中的一个保留字,不能用作 FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序中 HMI 服务器的名称。
  • “语言”框内的语言列表是 Windows 支持的所有语言。它们不是必须安装在计算机上的语言。计算机上安装的语言在 Windows“控制面板”的“区域和语言选项”中列出。
  • 可以向应用程序根目录的区域添加 HMI 服务器,或为之添加一个单独的区域。
  • 每个区域只能有一个 HMI 服务器。
  • 如果要为网络分布式应用程序添加第三方 OPC 服务器,最好将数据服务器置于其自己的区域内,与 HMI 服务器所在的区域分开。这样做可以避免不必要的 OPC 请求,并减少 FactoryTalk Directory 和 OPC 数据服务器之间的 OPC 事务总数。
  • 有关 FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序的详细讨论,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    的第 6 章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal