编辑常规 HMI 服务器属性

HMI 服务器
属性
对话框用于编辑常规属性。
要编辑常规 HMI 服务器属性:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击 HMI 服务器图标,然后选择
    属性
    。
  2. 在 HMI 服务器
    属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,根据需要编辑字段。
  3. 单击
    应用
    保存更改并使对话框保持打开状态,或单击
    确定
    保存更改并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal