附加新 HMI 服务器

将新的 HMI 服务器附加到现有 HMI 工程时,将在新 HMI 服务器的文件夹中看到来自现有工程的 HMI 工程组件和编辑器。
要附加新 HMI 服务器:
  1. 在 FactoryTalk View SE 的浏览器窗口中,右键单击应用程序根目录或右键单击区域名称(具体决取于添加服务器的位置),然后单击
    添加新服务器 > HMI 服务器
    。
  2. 在“添加 HMI 服务器向导”的“选择操作”窗口中,选择
    附加到现有 HMI 工程
    ,然后单击
    下一步
    。
  3. 在“托管现有服务器的计算机”窗口中,键入托管现有服务器的计算机的名称,或单击浏览按钮浏览并选择一个计算机,然后单击
    下一步
    。
  4. 在“选择现有 HMI 服务器”窗口的
    服务器名称
    字段中,单击向下箭头以显示可用的 HMI 服务器的名称,然后单击其中一个名称以将其选定。
  5. 单击
    完成
    。应用程序的“浏览器”窗口中将增加一个新的 HMI 服务器,该服务器中添加了选定 HMI 工程的工程组件。新 HMI 服务器的名称即为现有 HMI 服务器的名称。
备注
  • HMI 服务器的名称最多可包含 32 个字符。它可包含字母数字字符、空格和下划线。
  • 任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称在应用程序中都应唯一。
  • 区域以字母顺序显示在“浏览器”窗口中。在包含处于同一级别的区域和数据服务器的应用程序中,区域列在数据服务器之前,区域和数据服务器以字母顺序列出。如果数据服务器和 HMI 服务器在浏览器中处于同一级别,则在 HMI 服务器之前以字母顺序列出数据服务器。
  • 要将 RSView32 工程迁移至 FactoryTalk View Site Edition 网络分布式应用程序,请不要使用“附加”选项。而应通过导入工程来创建新的 HMI 服务器。要完成该操作,在“添加 HMI 服务器向导”的“选择操作”窗口中选择“导入工程”。然后在“导入工程”窗口中,选择 RSView32 作为工程类型并指定 RSView32 工程文件的路径。
  • 如果附加的 HMI 服务器版本低于版本 7.0,并且该服务器包含
    FactoryTalk Historian SE
    笔的趋势:
    • 附加 HMI 服务器后,趋势不会转换为新版本。复制 HMI 服务器后,必须打开包含旧版
      FactoryTalk Historian SE
      笔的画面(在设计模式下),这些笔将转换为新版本。
    • 如果在导入时 FactoryTalk Directory 中配置了多个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,则第一个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器的名称将以 <
      FactoryTalk Historian SE
      server name> 保存在模型名称(在“笔”选项卡上)中。
    • 如果在
      FactoryTalk Directory
      中没有配置
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
      FactoryTalk Historian
      服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal