添加 HMI 服务器的副本

通过使用
添加 HMI 服务器
向导中的
复制 HMI 服务器
选项,可以将现有 HMI 服务器的副本添加至网络分布式应用程序。可在现有网络分布式应用程序的新区域中或在新应用程序中创建该副本。
小贴士:
要复制的服务器不能是当前应用程序的一部分。可以从另一个应用程序复制服务器,或者复制当前不是任何应用程序一部分的服务器。如果复制的服务器是另一个应用程序的一部分,则确保尝试复制该服务器时,该服务器未被加载。
以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
FactoryTalk Linx
快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
要添加 HMI 服务器的副本:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序,然后选择
    新建区域
    。
  2. 在
    新建区域
    对话框中,指定名称和描述,然后单击
    确定
    。
  3. 右键单击区域图标,然后单击
    添加新服务器
    >
    HMI 服务器
    。
  4. 在 HMI 服务器向导的
    选择操作
    窗口中,单击
    复制 HMI 服务器
    >
    下一步
    。
  5. 在
    托管现有服务器的计算机
    窗口的
    计算机名称
    字段中,键入要从中复制另一个服务器的服务器的名称,或单击浏览按钮
    (...)
    浏览并选择一个服务器,然后单击
    下一步
    。
  6. 在
    选择现有 HMI 服务器
    窗口的
    服务器名称
    字段旁,单击向下箭头以滚动查看服务器列表并从中选择一个服务器,然后单击
    下一步
    。
  7. 在
    新建 HMI 服务器属性
    窗口中,键入新服务器的名称和描述,然后键入将托管新复制 HMI 服务器的计算机的名称、DNS 名称或 IP 地址,或单击浏览按钮
    (...)
    以浏览并选择一个服务器。
  8. 单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal