为 HMI 服务器导入工程

当您向网络分布式应用程序添加 HMI 服务器时,可以创建新的 HMI 服务器、复制现有 HMI 服务器、导入工程,或附加到现有 HMI 服务器。导入工程时,可以使用 RSView32 工程、FactoryTalk View ME 工程,或来自 FactoryTalk View SE 应用程序的 HMI 工程。
小贴士:
有关导入 FactoryTalk View ME 工程的更多信息,请参见知识库文档 ID:QA601 - FactoryTalk View ME 向 FactoryTalk View SE 转换。
要为 HMI 服务器导入工程:
  1. 在 FactoryTalk View SE 的浏览器窗口中,右键单击应用程序根目录或右键单击区域名称(具体决取于添加服务器的位置),然后单击
    添加新服务器 > HMI 服务器
    。
  2. 在
    HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中,单击
    导入工程 > 下一步
    。
  3. 在
    导入工程
    窗口的
    工程类型
    字段中,单击向下箭头以显示可导入的工程类型,然后单击其中一个将其选中。
  4. 在
    工程文件
    字段旁,单击
    浏览按钮 (...)
    以浏览可用的工程文件。
  5. 在
    打开
    对话框中,双击一个工程,然后单击该工程的 .sed 文件 >
    打开
    。
    此操作可将 .sed 文件的路径和名称复制到
    导入工程
    窗口中。
  6. 单击
    下一步
    。
  7. 在
    新建 HMI 服务器属性
    窗口中,键入新 HMI 服务器的名称和描述。
  8. 键入或浏览查找将托管新 HMI 服务器的计算机名称,然后单击
    完成
    。
备注
  • 通过导入 RSView32 工程以在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建 HMI 服务器时,包含某些字符的组件名是无效的而且将不会被转换。导致这种情况发生的字符有:
    % : ; < > \ "" # { } | ^ ~ [ ] ' / 。* ? & =
  • 应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
  • 要将 RSView32 工程迁移至 FactoryTalk View Site Edition 网络分布式应用程序,请不要使用“附加”选项。而应通过导入工程来创建新的 HMI 服务器。要完成该操作,在“添加 HMI 服务器向导”的“选择操作”窗口中选择
    导入工程
    。然后在“导入工程”窗口中,选择 RSView32 作为工程类型并指定 RSView32 工程文件的路径。
  • 如果您导入包含
    FactoryTalk Historian SE
    笔的旧版 HMI 服务器:
    • 导入 HMI 服务器之后,趋势会转换成新版本。
    • 如果在 FactoryTalk Directory 中配置了多个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,则第一个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器的名称将以 <
      FactoryTalk Historian SE
      server name> 的形式保存在趋势模型名称(在“笔”选项卡上)中。
    • 如果在
      FactoryTalk Directory
      中没有配置
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
      FactoryTalk Historian
      服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal