添加现有组件

可将某些其他应用程序中或系统上其他位置已存在的组件添加到当前正在编辑的应用程序中。这会在当前应用程序中的编辑器文件夹中创建一个副本,且原始组件保持不变。
如果从旧版本 HMI 服务器添加画面,且此画面包含
FactoryTalk Historian SE
笔的 Trend 对象:
  • 则画面将转换为新版本。
  • 如果在
    FactoryTalk Directory
    中配置了多个
    FactoryTalk Historian
    服务器,则第一个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器的名称将以 <
    FactoryTalk Historian
    server name> 的形式保存在
    笔
    选项卡的趋势
    模型
    名称中。
  • 如果在复制时
    FactoryTalk Directory
    中未配置
    FactoryTalk Historian
    服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
    FactoryTalk Historian
    服务器名称且
    笔
    选项卡的
    模型
    名称为空。
要添加现有组件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击编辑器图标,然后选择
    将组件添加到工程
    。
  2. 在
    将组件添加到工程
    对话框中,找到要添加的现有组件,然后选择
    打开
    。
    小贴士:
    还可以拖动来自 Windows 浏览器和
    FactoryTalk View Studio
    窗口的组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal