向应用程序添加 FactoryTalk Linx 数据服务器

要访问 ControlLogix 控制器中的值,可添加
FactoryTalk Linx
数据服务器,该服务器将以直接引用的方式,在应用程序和包含被引用的标签的控制器之间提供链接。
要添加
FactoryTalk Linx
数据服务器:
  1. 在 FactoryTalk View SE 的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序根目录或区域名称(具体决取于您添加服务器时的位置),然后单击
    添加新服务器
    > Rockwell Automation 设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
    。
  2. 在
    FactoryTalk Linx
    服务器属性
    选项卡中指定
    FactoryTalk Linx
    数据服务器的所需信息。
  3. 完成后,单击
    确定
    。
备注
  • FactoryTalk Linx
    经优化,可搭配
    Studio 5000
    控制器系列的所有产品使用,包括 ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix、DriveLogix、SoftLogix 和 GuardLogix 控制器。
  • 在 Windows 工作组中运行 FactoryTalk View Site Edition 应用程序时,应将 Windows 管理权限分配给所有 Windows 用户。
  • 以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
  • 有关添加和设置
    FactoryTalk Linx
    数据服务器的详细信息,请参见《
    FactoryTalk Linx
    帮助》。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal