“HMI 服务器属性”-“组件”选项卡

下表所示为该选项卡中的设置。
设置
描述
启动组件
要在系统初始化时加载并运行启动组件,必须在“HMI 属性”的“常规”选项卡中将启动类型设置为
当操作系统初始化时加载并运行启动组件
。
  • 数据记录
    选择此选项并指定数据记录模型以启动数据记录。单个 HMI 工程可以使用多个模型,但在此处只能指定一个模型。该操作等同于提供带有模型名称的 DataLogOn 命令。如果需要启动多个模型,则请在启动宏中使用多个 DataLogOn 命令。
  • 衍生标签
    选择此选项并指定将要运行的衍生标签文件。单个 HMI 工程可以使用多个衍生标签文件,但在此处只能指定一个衍生标签文件。如果需要启动多个衍生标签文件,则请在启动宏中使用多个 DerivedOn 命令。
  • 事件
    选择此选项并指定将要运行的事件文件。单个 HMI 工程可以使用多个事件文件,但在此处只能指定一个事件文件。如果需要启动多个事件文件,则请在启动宏中使用多个 EventOn 命令。
  • 宏
    选择此选项并指定将要运行的宏。可以使用启动宏来运行其他数据记录模型、衍生标签文件以及事件文件。
    注意
    :不建议在启动宏中定义标签写入,因为在服务启动期间,不可能成功写入所有标签。请改为在活动宏或等待宏上使用。
关闭宏
选中此选项,并选择在按下“停止所有正在运行的组件”按钮时运行的宏。
激活宏
选中此选项,并选择将在服务器变为活动状态时运行的宏。仅当“HMI 服务器属性”对话框的“冗余”选项卡中设置了冗余时,此选项才可用。
等待宏
选中此选项,并选择将在服务器进入待机模式时运行的宏。仅当“冗余”选项卡中设置了冗余时,此选项才可用。
运行启动组件
单击此按钮以手动启动主服务器上的所有启动组件。
注意:
如果主 HMI 服务器为活动 HMI 服务器并且已单击“停止所有正在运行的组件”按钮,则在单击主 HMI 服务器的“运行启动组件”时不会执行“激活”宏。这是因为主 HMI 服务器仍为活动 HMI 服务器,且从未转换为后备 HMI 服务器。
停止所有正在运行的组件
单击此按钮可手动停止正在主服务器上运行的所有组件,包括所有数据记录模型、所有衍生标签文件和所有事件文件。如果指定了关闭宏,则将运行它。
运行启动组件
单击此按钮以手动启动辅助服务器上的所有启动组件。
仅当设置了冗余时,此选项才可用。
停止所有正在运行的组件
单击此按钮可手动停止正在辅助服务器上运行的所有组件,包括所有数据记录模型、所有衍生标签文件和所有事件文件。如果指定了关闭宏,则将运行它。
仅当设置了冗余时,此选项才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal