创建区域 - 网络分布式

可在网络分布式应用程序的根文件夹中或在另一个区域中创建区域。每个应用程序根文件夹及任何区域只能包含一个 HMI 服务器。如果您的应用程序有多个 HMI 服务器,则必须创建足够的区域来容纳这些服务器。
要创建区域:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序,然后选择
    新建区域
    。
  2. 在
    新建区域
    对话框中,指定名称和描述,然后单击
    确定
    。
该对话框包括以下选项:
  • 名称
    键入该区域的名称。这将出现在资源管理器中该区域的图标和文件夹旁。当从其他区域引用此区域中的组件(例如,显示和标签)时,也将包括该名称。
    应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
  • 描述
    键入该区域的描述。这将显示在“区域属性”对话框中。要查看“区域属性”对话框,右键单击该区域的图标或名称,然后选择“属性”。
备注
  • 通过单击某个区域然后完成上述步骤,可以在该区域内创建一个子区域。
  • 区域名称只能包含字母数字字符、空格和下划线。
  • 任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称都应唯一。
  • 区域以字母顺序显示在浏览器树中。在包含处于同一级别的区域和数据服务器的应用程序中,区域列在数据服务器之前,区域和数据服务器以字母顺序列出。如果数据服务器和 HMI 服务器在浏览器中处于同一级别,则在 HMI 服务器之前以字母顺序列出数据服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal