创建组件

某些
FactoryTalk View
编辑器,如“图形”、“配方”和“衍生标签”编辑器,均可能有多个与其关联的组件或文件。创建组件时,组件名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
要创建组件:
在
FactoryTalk View Studio
的
浏览器
窗口中,执行以下操作之一:
  • 右键单击编辑器的图标或名称,然后选择
    新建
    。
  • 将编辑器的图标拖到
    FactoryTalk View Studio
    工作区中。
  • 如果创建的是编辑器的首个组件,则双击编辑器的图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal